Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, SN74LV14A, LM2670, SN74AHC14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC14 主题中讨论的其他器件:LM2670、 SN74AHC14、SN74HCS14 、SN74LV14A
工具与软件:
团队成员好
我正在使用 SN74HC14DR 将进入电路板的输入提供给微控制器。 通过5V 稳压电源(LM2670)提供 Vcc。
根据数据表、我得到的 VOL 最大值应该为0.33V、但我们在本例中观察到它为0.730V。 正如我提到过的、Vcc 为5V、各个施密特触发通道的输入约为4.5V。
为什么会发生这种情况。 有什么需要考虑的吗? 作为额外信息: 在同一应用中使用 MC74HC14ADR2G 时、我们没有发现此问题。
谢谢你