This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:I/O 电平规范

Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438964/txs02612-specification-of-i-o-levels

器件型号:TXS02612

工具与软件:

数据表未说明 B 侧3.3V 电源时的 VIH 最小值。

我有一个参考设计、其中 Xilinx Ultrazynq+可与 SD 卡相连。 在 FPGA 和该卡之间、我找到一个 TXS02612。 电平转换器在 A 侧具有3.3V 电源来满足 FPGA 的要求、在 B 侧具有3.3V 电源并连接到 SD 卡。

FPGA 中的引导加载程序可使该卡切换到1.8V 接口电平。 引导加载程序在 FPGA 中进行了硬编码、无法更改。 这意味着、我自己的没有 TXS02612的设计无法正常工作、因为 FPGA 的 VIH 最小值规格过高。

您的 TXS02612数据表未为 B 侧3.3V 提供 VIH 最小值。 我需要此信息、以了解其工作原理。

请指定这些值、并且有望更新数据表、

此致、Bo Bjerre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建议的工作条件下、VIH 指定为 VCCI −0.2V。(对于开漏信号、线路  由上拉电阻拉至 VCCI。)

    如果参考设计没有将 VCCB 电源切换到1.8V、那么我不了解它是如何工作的。 (对于0V 至 VIH 之间的电压、TXS 的工作方式与模拟开关类似。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Bjerre:

    VIH 阈值在此处说明:

    请注意、I/O 线路具有不同的架构(基于开关、与 Clemens 提到的架构类似)、其中 SEL/CLK 线路具有缓冲电路、因此阈值要求不同。  

    您可以在此处看到有关 I/O 线路的严格阈值的此常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-why-are-the-txs01xx-vih-vil-specifications-so-stringent

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是怎么读出来的。 因此、"降压"至1.8V 并连接到 B 侧(具有3.3V 电源)的 SD 卡不应该工作。

    关于 TRENZ 的工作原理、我必须联系 TRENZ。 我会安排实际信号电平的测量。

    非常感谢!

    BO //

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我明白了、请在此处评论有关此应用程序的任何更新。 (任何方框图也会很有用)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已经解决。 连接 SD 卡需要在 CMD 和数据线上使用上拉电阻。 这就是采用 TXS02612的设计能够正常工作的原因。 不需要从3.3V 到3.3V 的电压范围、但内置上拉电阻简化了设计。

    我刚刚在设计中添加了上拉电阻器、现在它开始工作了。

    谢谢