This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:如果由3.3V 电源供电、是否可耐受5V 电压?

Guru**** 2559870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449056/sn74lvc8t245-5v-tolerant-or-not-when-powered-by-3-3v

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我已查看最新的 SN74LVC8T245RHL 数据表(2022年12月修订)、指出无论 VCCI 和 VCCO 如何、控制输入的最大输入电压(VI 最大值)都是5.5V (请参阅第5/33页的第6.3节)。 很好!

但是、我不确定由3.3V 供电时 IO 引脚上的最大电压。 它似乎是 Vcco 最大值、为3.3V。 因此、这是否意味着 SN74LVC8T245RHL 在3.3V 电源供电时无法承受5V 的电压?

请您确认一下吗?

非常感谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "3态"是指输出缓冲器被禁用时(即/OE 为高电平或该侧的引脚配置为输入时)的高阻抗状态。

    因此输入侧的 I/O 引脚可以承受过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 非常感谢。