This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生或女士:
我已查看最新的 SN74LVC8T245RHL 数据表(2022年12月修订)、指出无论 VCCI 和 VCCO 如何、控制输入的最大输入电压(VI 最大值)都是5.5V (请参阅第5/33页的第6.3节)。 很好!
但是、我不确定由3.3V 供电时 IO 引脚上的最大电压。 它似乎是 Vcco 最大值、为3.3V。 因此、这是否意味着 SN74LVC8T245RHL 在3.3V 电源供电时无法承受5V 的电压?
请您确认一下吗?
非常感谢、此致、