This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在之前的产品中使用了以下功能:
SN74LV244APWR、5V -> 3.3V 电平转换
SN74AHCT244PWR、3.3V -> 5V 电平转换
但新案例预计使用5V -> 1.8V 和1.8V -> 5V 电平转换、
您能帮我推荐合适的器件吗?
你(们)好
客户需要8通道速度与 SN74LV244和 SN74AHCT244相同或更优。
SN74LXC8T245
你(们)好
是否有采用20引脚 TSSOP 封装(如 TXS0108E)但具有5V 至1.8V 电压的任何一种?
不需要;大多数缓冲的杆换挡器都作为收发器实现、需要额外的 DIR 引脚。 不存在像 TXU0104这样的单向移位器具有八个通道。
您好、Gareth、
我同意 Clemens 的意见、SN74LXC8T245将是这里的最佳选择。 我们没有8通道单向电平转换器、因此+20引脚 TSSOP 封装并不存在。
此致、
Josh
你(们)好
TXS0108E
1.是否确定 TXS0108E 可以在1.8V 至5V 的电压下运行?
2.简化版应用的 Vccb 输出规格是3.3V、系统控制器也连接到3.3V。 如果连接到5V 电压、是否可以? 如果可以连接到5V、那么 VCCA 应该连接到1.8V、VCCB 应该连接到5V、而 OE 应该连接到 GEN。 这样可以正常实现1.8V 至5V (A 至 B)电平转换吗?
3.请提供 TXS0108E 参考 原理图
SN74LXC8T245:
VCCA 连接到1.8V、VCCB 连接到5V、OE/DIR 连接到 GND。 是否可以正常实现5V 至1.8V (B 至 A)的电平转换?
2.请提供 SN74LXC8T245参考原理图
您好、Gareth、
TXS0108E:
1.是的。 请查看数据表上的建议条件。
2.简化的应用展示了一个典型的用例。 该器件可在 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 5V 的条件下工作
3.我们有一个您可以查看的评估板、 TXS-EVM
SN74LXC8T245
1.是的。 请查看数据表上的建议条件。 只需确保 DIR 引脚设置为低电平
2.我们有一个评估板、您可以查看它 AVCLVCDIRCNTRL-EVM
此致、
Josh
您好、Josh
对于速度高达130MHz 的电平转换1.8V 至3.3V 和3.3V 至1.8V、是否有任何产品建议?
您好、Gareth、
您能否还提供您需要多少个通道以及您试图进行电平转换的界面?
此致、
Josh
您好、Josh
是否有6位或更高版本的驱动器?
您好、Gareth、
与克莱门斯提到的类似、我们拥有
所有这些器件的工作电压均为1.8V <-> 3.3V、并支持130MHz。
此致、
Josh