This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:5V ->1.8V 放大器;1.8V ->5V 电平转换

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TXU0104, TXU0204, SN74AHCT244, TXS0108E, TXV0106, TXV0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1444369/sn74lv1t125-5v---1-8v-1-8v---5v-level-shift

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件:TXU0204SN74AHCT244、SN74LXC8T245 TXS0108E、TXU0104、 TXV0106TXV0108SN74AXC8T245

工具与软件:

你(们)好

在之前的产品中使用了以下功能:

SN74LV244APWR、5V -> 3.3V 电平转换

SN74AHCT244PWR、3.3V -> 5V 电平转换

但新案例预计使用5V -> 1.8V 和1.8V -> 5V 电平转换、

您能帮我推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有两个电源的电平转换器、例如 TXU0204。 您需要每个方向多少个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    团队目前正在感恩节假期。 请等待响应延迟至12月2日。 感谢 您的 耐心。

    BR

    -yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户需要8通道速度与 SN74LV244和 SN74AHCT244相同或更优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LXC8T245

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有采用20引脚 TSSOP 封装(如 TXS0108E)但具有5V 至1.8V 电压的任何一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要;大多数缓冲的杆换挡器都作为收发器实现、需要额外的 DIR 引脚。 不存在像 TXU0104这样的单向移位器具有八个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我同意 Clemens 的意见、SN74LXC8T245将是这里的最佳选择。 我们没有8通道单向电平转换器、因此+20引脚 TSSOP 封装并不存在。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TXS0108E

    1.是否确定 TXS0108E 可以在1.8V 至5V 的电压下运行?

    2.简化版应用的 Vccb 输出规格是3.3V、系统控制器也连接到3.3V。 如果连接到5V 电压、是否可以? 如果可以连接到5V、那么 VCCA 应该连接到1.8V、VCCB 应该连接到5V、而 OE 应该连接到 GEN。 这样可以正常实现1.8V 至5V (A 至 B)电平转换吗?

    3.请提供 TXS0108E 参考 原理图

     SN74LXC8T245:

    VCCA 连接到1.8V、VCCB 连接到5V、OE/DIR 连接到 GND。 是否可以正常实现5V 至1.8V (B 至 A)的电平转换?

    2.请提供 SN74LXC8T245参考原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TXS0108E:

    1.是的。 请查看数据表上的建议条件。

    2.简化的应用展示了一个典型的用例。 该器件可在 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 5V 的条件下工作

    3.我们有一个您可以查看的评估板、 TXS-EVM  

    SN74LXC8T245

    1.是的。 请查看数据表上的建议条件。 只需确保 DIR 引脚设置为低电平

    2.我们有一个评估板、您可以查看它 AVCLVCDIRCNTRL-EVM

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    对于速度高达130MHz 的电平转换1.8V 至3.3V 和3.3V 至1.8V、是否有任何产品建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能否还提供您需要多少个通道以及您试图进行电平转换的界面?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    是否有6位或更高版本的驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXV0106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    与克莱门斯提到的类似、我们拥有

    • TXV0106 (6Ch)
    • TXV0108 (8通道)
    • SN74AXC8T245 (8通道)  

    所有这些器件的工作电压均为1.8V <-> 3.3V、并支持130MHz。

    此致、

    Josh