This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102原理图审阅

Guru**** 2584345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1450625/lsf0102-lsf0102-schematic-review

器件型号:LSF0102

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否查看以下原理图中的评论? 很抱歉、但我是硬件的初学者。  

该电路旨在将5.0V UART 信号转换为3.3V 信号。

B 侧的工作电压为5.0V、A 侧的工作电压为3.3V。

 

我想用/ENLVLS 信号控制 IC 的运行(该网络在正常情况下处于低电平状态)。

请检查是否有任何错误或是否有任何需要添加的内容。

此致、

sh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    电流原理图没有直接问题-此处使用的开漏驱动器是正确的配置、如果该通道中的信号始终从 B->A 进行下行转换、则引脚6 (B1)上不需要上拉电阻  

    此致、

    插孔