This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:适用于 SPI 应用的级联 SN74AVC4T774

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1450074/sn74avc4t774-cascade-sn74avc4t774-for-spi-application

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

您好、先生、

5MHz 的 SPI 时钟速率

您是否会 针对 以下 SPI 应用推荐 SN74AVC4T774?

在应用中、我们应该注意什么? 例如、负载电容

对于电平转换器的输入信号、您有什么要求吗? 例如、上升时间、下降时间等  

谢谢

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    是的、我会推荐将 AVC4T774应用于 SPI 应用。 由于是 SPI、因此我需要注意主从设备之间的距离、因为这会增加传播延迟。 5MHz 是 SPI 的典型特征、但如果您碰巧具有较长的布线/电缆、您可能会遇到位丢失的情况。

    对于输入要求、我将遵循数据表中的建议条件。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    您是否有示例显示在使用长布线/电缆时丢失位?

    我们将使用一 根130mm 同轴电缆来连接主板和传感器板。

    谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    此参考设计(TIDUED8)注意事项在某种程度上讨论了传播延迟对 SPI 时钟的影响、以及如何使用 LVDS 来解决该问题。 但是、这主要适用于电缆长度>1m 的情况。

    使用130mm 同轴电缆连接主板和传感器板时不存在问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    更新拓扑并列出连接到总线的从器件数量。

    您有任何疑虑吗?

      

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我看不到更新后的拓扑有任何问题。 谢谢。

    此致、

    Josh