Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108 工具与软件:
我计划使用 LSF0108进行双向电压电平转换。
它将在 Vref_A = 1.8V 和 Vref_B = 3.3V 时使用、但我想知道是否 可以将 VCCB 和 Vref_B 之间的200k Ω 偏置电 阻器替换为180k Ω 或220k Ω 电阻器。
您能否解释一下为什么需要使用200k Ω 的固定值?