This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:关于200kΩ 偏置电阻值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447203/lsf0108-about-the-200k-bias-resistor-value

器件型号:LSF0108

工具与软件:

我计划使用 LSF0108进行双向电压电平转换。

它将在 Vref_A = 1.8V 和 Vref_B = 3.3V 时使用、但我想知道是否 可以将 VCCB 和 Vref_B 之间的200k Ω 偏置电  阻器替换为180k Ω 或220k Ω 电阻器。

您能否解释一下为什么需要使用200k Ω 的固定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    200k Ω 是可正常工作的测试值-该偏置电阻器可调节从 VREFB 到 VREFA 的漏电流、以确保 LSF 的内部不会损坏、并有助于在内部调节 V_Gate。

    本 LSF 视频进一步详细介绍了这一点: https://training.ti.com/TLM-LSF-Bias?cu=1134826。对于使用与200k Ω 值相差10%的情况、我认为没有任何重大问题。  

    此致、

    插孔