This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:WD 仿真行为不稳定

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449049/tpld1202-erratic-wd-simulation-behavior

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

您好!

我在 Interconnect Studio 工具中完成了以下简单设计:

我的看门狗配置如下:

不过、仿真行为完全不稳定、产生的触发延迟和脉冲宽度超出预期。

对于看门狗时钟、配置为25MHz / 64、我在配置中不会期望608µs 的看门狗触发和181µs 的脉冲宽度、如以下曲线所示:

我缺少什么或者这是一个错误吗?

如果需要、我已附上设计文件。

Cl é ment

e2e.ti.com/.../pre_2D00_design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们将对此进行探讨、看看这里出现了什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    在研究这个问题时、看门狗定时器好像遇到了故障。  我们将更新 IC 来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这不是固定的版本1.3.1在发布在13日?

    此致、

    Cl é ment