This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
我的客户想知道输入 CLK 信号的一些详细信息。 您能否提供高逻辑电平和低逻辑电平的阈值电压? 我在数据表中没有找到 CLK 的这些值。
感谢您的回复!
此致、
Vickie Wu
您好、Clemens:
感谢您的答复。 您是否是说 CLK 的高/低阈值电压与 VOH / VOL 相同?
此致、
Vickie Wu
尊敬的 Vickie:
正确。 所有这些特性均适用于输入信号、CLK 可视为器件的输入信号。
您好、Clemens、Vickie、
对不起混淆,我读了克莱门斯的评论和维基的评论,并将它们合并在一起。
请参考克莱门先生的原始评论
出于实用目的、仅限最高 VT +和最低 VT−案件。
为了回答您的问题 Vickie、
CLK 信号是输入信号。 其中的参数也适用于 CLK 信号。
谢谢 Albert。 但除了 VT 和 VT 之外、我找不到输入电压的参数。 我只知道 VT 和 VT Matter。 但客户想知道 CLK 的阈值电压。 我们是否有描述 CLK 的参数?
对于施密特触发输入、(max)= VT−(max)、(min)= VT +(min)。
尊敬的 Vickie:
如果您想更好地了解以下内容、请通读此应用手册: