This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72-Q1:CLK 信号的高逻辑阈值电压和低逻辑阈值电压分别是多少?

Guru**** 2585435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451288/sn74hcs72-q1-what-s-the-high-logic-and-low-logic-threshold-voltage-of-clk-signal

器件型号:SN74HCS72-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

  我的客户想知道输入 CLK 信号的一些详细信息。 您能否提供高逻辑电平和低逻辑电平的阈值电压? 我在数据表中没有找到 CLK 的这些值。

  感谢您的回复!

此致、

Vickie Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表(第6.5节)中指定了开关阈值。 出于实际考虑、仅限最大 VT +和最小 VTMatter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      感谢您的答复。 您是否是说  CLK 的高/低阈值电压与 VOH / VOL 相同?

    此致、

    Vickie Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vickie:  

    正确。 所有这些特性均适用于输入信号、CLK 可视为器件的输入信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的。 VT +和 VT描述了输入引脚;VOL / VOH、输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      输入 CLK 的参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK 引脚是一个输入引脚。 VT +和 VT描述的是输入引脚、而 VOL / VOH 则不描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们没有电压参数来描述 CLK 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Vickie、

    对不起混淆,我读了克莱门斯的评论和维基的评论,并将它们合并在一起。  

    请参考克莱门先生的原始评论

    出于实用目的、仅限最高 VT +和最低 VT案件。

    为了回答您的问题 Vickie、

    CLK 信号是输入信号。 其中的参数也适用于 CLK 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert。 但除了  VT 和  VT 之外、我找不到输入电压的参数。 我只知道 VT 和 VT Matter。 但客户想知道 CLK 的阈值电压。 我们是否有描述 CLK 的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于施密特触发输入、(max)= VT(max)、(min)= VT +(min)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vickie:

    如果您想更好地了解以下内容、请通读此应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/scea046a