Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453379/txs0104e-twi-interface-issue
器件型号:TXS0104E主题中讨论的其他器件: TXB0104
工具与软件:
您好!
我使用了 TXS0104EPWR IC 来将 TWI SCL 和 SDA 信号的电压从3.3V 转换为1.8V。
尝试检测 TWI 从设备时、从设备在3.3V 端被检测到、但在1.8V 端无法被检测到。 3.3V 侧提供了上拉电阻、1.8V 侧未提供上拉电阻。 即使 TXS 系列具有内部上拉、从器件是否在1.8V 侧未被检测到上拉的问题是?
谢谢