This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TWI 接口问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453379/txs0104e-twi-interface-issue

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0104

工具与软件:

您好!

我使用了 TXS0104EPWR IC 来将 TWI SCL 和 SDA 信号的电压从3.3V 转换为1.8V。

尝试检测 TWI 从设备时、从设备在3.3V 端被检测到、但在1.8V 端无法被检测到。 3.3V 侧提供了上拉电阻、1.8V 侧未提供上拉电阻。 即使 TXS 系列具有内部上拉、从器件是否在1.8V 侧未被检测到上拉的问题是?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还有关于通过顶部标记区分 TXS 和 TXB 系列电平转换器的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器、不需要外部上拉电阻器。

    请显示 A 侧和 B 侧相关信号的示波器布线。

    TXS0104E 的标记为 YF04E、TXB0104、YE04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、TXS 电平转换器批次有缺陷。  

    谢谢