This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:关于输入钳位电流额定值所允许的电压

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454684/sn74abt245b-about-the-voltages-allowed-by-the-input-clamp-current-ratings

器件型号:SN74ABT245B

工具与软件:

○关于问题

如果 SN74ABT245B IO 引脚的输入信号下冲在-1.2V 以内、我可以假设输入钳位电流在-18mA 以内吗?

-在我的电路中、SN74ABT245B IO 引脚的输入信号下冲高达-0.9V。 这会损坏器件吗?

○了解 VIK 输入钳位电压参数

其中显示 VIK:-1.2V (VCC = 4.5V 输入钳位电流=-18mA)、因此我认为这可以用作保护电路。

○了解电路连接情况

-连接了多个 SN74ABT245B IO 信号、但当然只有一个输出。

VCC 为+5V、并采用上拉和下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压仍然由输入电压规格决定。  

    VIK 指的是输入钳位二极管、而不是通用输入电压。

    为了符合我们的数据表规格、下冲必须小于0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表说明如下、但这个值与输入电压无关吗?

    =====================μ A
    输入电压范围、VI (不包括 I/O 端口)(请参阅注释1)
    注:1. 如果遵守输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。

    =====================μ A
    我读到、有些情况下超过至少-0.5V 是可以的。
    输入钳位二极管是否无关紧要?
    我是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GND 和输入端之间有一个二极管。 当输入电压小于−0.5V 时、电流必须限制在18 mA 以下。