https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453349/txb0104-txb0104
器件型号:TXB0104主题中讨论的其他器件: TXU0104
工具与软件:
您好!
我在设计中使用 TXB0104 (随附原理图。
在我的设计中、VCCB 为5V、VCCA 为3.3V
-到 VCCB 的输入关闭/24V 通过电阻分压器馈入引脚,如所附图片所示。(我, e : 44.2K 和10K 接地)
问题是、我预计会获得4.42V、而我会获得1.5V (我已验证、原因是连接到 IC)。
我还尝试了改变电路、并将53.6K 置于输入引脚 GND 上、然后找到电阻器、因此整个分压器会给我>3.25V (数据表中的 VIH min)。
1.我没有找到任何组合来满足我的需求。
2.我的计算假设,可能有内部电阻与10K 并联....我得到~4k )...并根据这 试图使分频器获得正确的 Vi ...但没有成功
3、为什么不是这样简单。
4.我还试图改变设备到 TXS0104...与外部 P.U....没有成功