This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453349/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0104

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 TXB0104 (随附原理图。
在我的设计中、VCCB 为5V、VCCA 为3.3V

-到 VCCB 的输入关闭/24V 通过电阻分压器馈入引脚,如所附图片所示。(我, e :  44.2K 和10K 接地)

问题是、我预计会获得4.42V、而我会获得1.5V (我已验证、原因是连接到 IC)。  

我还尝试了改变电路、并将53.6K 置于输入引脚 GND 上、然后找到电阻器、因此整个分压器会给我>3.25V (数据表中的 VIH min)。

1.我没有找到任何组合来满足我的需求。

2.我的计算假设,可能有内部电阻与10K 并联....我得到~4k )...并根据这 试图使分频器获得正确的 Vi ...但没有成功

3、为什么不是这样简单。  

4.我还试图改变设备到 TXS0104...与外部 P.U....没有成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出具有连接至 VCCB 的钳位二极管。 施加高于 VCCB 的电压会违反绝对最大额定值、并可能会损坏器件。

    为了确保 B 侧 I/O 处于高阻抗状态、将 OE 引脚拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    但我的问题不是输出。 它是输入。  我得到1.5V (24V 输入的分压器)、而不是4.42V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的所有 I/O 引脚都是输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我知道每个 I/O 既是输入又是输出。  

    那么、如果我的分压器提供的电压低于5V、它仍被修整为1.5V、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    由于 内部的上拉电阻(TXS)和串联电阻(TXB)、不建议对 TXB/TXS 器件使用强度大于50k Ω 的外部上拉电阻/下拉电阻。 该应用手册 www.ti.com/.../scea054a.pdf 中介绍了这些影响

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电压通过二极管钳制至 VCCB。 (当 VCCB 关闭时、流经二极管的电流会升高 VCCB。)

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我想 我成功解决了我的问题。

    数据表中的上拉/下拉电阻规定如下:
    "8.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻器该器件旨在驱动高达70 pF 的容性负载。 TXB0104器件的输出驱动器具有低直流驱动强度。 如果上拉或下拉电阻在外部连接到数据 I/O、则其值必须保持高于50 kΩ、以确保不会与发生争用 输出驱动器 "的说明。

    这是否意味着只有输出驱动器具有此要求? 在输入中 、我可以有较小的数值 P.D? 或者它是否会导致故障?

    BR

    毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧的输入缓冲器和输出驱动器始终处于活动状态(当 OE 为高电平时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格。

    限值。 其中、B 侧是输入缓冲器。 A 是驱动器。 是否存在问题 输入缓冲器 第页 D 小于50K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、因为同一引脚上的输出驱动器可能会将线路拉入另一个方向。