This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175-CLK:当 EP 从 L 变为 H 时、输出 Q 不会达到高电平

Guru**** 2587735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454196/sn74lvc1g175-ep-output-q-does-not-reach-high-level-when-clk-changes-from-l-to-h

器件型号:SN74LVC1G175-SN74LVC1G175-EVM EP

工具与软件:

您好、支持团队:

我正在使用器件型号为 CLVC1G175MDCKREP 的 D 触发器。

  • 我的问题是:Q 输出没有变高。
  • 说明:在电路上、我焊接 R244 = 20K、C383 = 22uF、未安装 D27。 CLR 信号达到高电平、经过大约4.3秒后、CLK 从低电平变为高电平。 但是、Q 引脚仍保持低电平。
  • 我已经将一个按钮与 C383并联焊接、如果我按下它、然后 Q 变为高电平。

请告诉我问题和解决方案。

感谢您的支持、
此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请显示 U40的 A 输入和 Q 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参阅下面随附的照片。


    我已在 U42 A 输入和 U41 CLK 输入上进行了测量。 CLK 变为高电平约3ms 后、U42 A 输入具有约30us 的脉冲、导致 U41-#CLR 下拉至30us 的低电平。

    我认为这是主要原因。
    I 制成了1个滤波器、R245 = 182k、1个并联电容器= 30pF。

    然而、这一问题尚未解决。

    我希望很快收到您的解决方案。

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么问题是、U43在不应该输出高电平时会输出高电平脉冲? 为什么? U43的输入信号来自哪里? 噪声很大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自1个 SOC 的 U43输入信号。 我把测量棒插在那里,没有发现任何异常。 我想、该脉冲是1干扰。 您是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该脉冲看起来不像噪音、因此我想 UBS 的输入端出现了问题。 请显示 U43的 B 输入和 A 输出的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉、我刚刚回到工作岗位。

    下面是我在 U43的输入和输出处测量的照片。 我认为此输入没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大该脉冲。 输入上是否发生了任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过在 U42的引脚 A 输入端添加一个低通滤波器来修复此问题。

    谢谢!