This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:tr tf 规范

Guru**** 2796885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1G04, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1457042/sn74lvc1gu04-tr-tf-spec

器件型号:SN74LVC1GU04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04、SN74LVC1G14

工具与软件:

大家好、团队成员:  

您能否分享 tr / tf 规格?

它是10ns/V 吗?

谢谢!

Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少?

    预期应用是什么? 非缓冲反向器通常用作晶体振荡器中的模拟放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于反转开漏输出以进行 LED 驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要非缓冲反向器。 使用 SN74LVC1G04 (具有指定的 Δt μ Δv μ s)或 SN74LVC1G14 (具有施密特触发器输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     SN74LVC1G04与 SN74LVC1GU04之间有何差异?

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "U"器件是非缓冲的、因此可以用作模拟放大器。 在实践中、它仅用于晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U 器件是否仍可用于我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于用作逻辑反相器的非缓冲器件、对 tr tf 有何影响?

    逆变器门的输出显示了2.5V 的泄漏电压(红色图表)。 为什么?

    是否可以在输出端添加一个4.7K 的下拉电阻? μ A

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图并指定您要测量的信号。