This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LT 无法在高于5MHz 的频率上从1.8V 转换为5V

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458105/lsf0204-lt-not-able-to-translate-from-1-8v-to-5v-at-frequencies-above-5mhz

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具与软件:

我们将使用 LSF0204RUTR。在我们的设计中、如果我的频率高于5MHz (to10Mhz)、我将无法从 CAN IC 获得任何响应、因此我们能够通过 SPI 与 CAN IC 进行通信、实现高达5MHz 的通信。

当我们探测 SPI 线路时、5V 侧的电压最高仅为2.4V。

我的处理器的最大灌电流能力是16mA、因此我不能将上拉电阻值缩减到很低的水平、电流值为2.2千欧。

有人能帮助我们继续前进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 本身只是一个无源开关;输出端上升沿的速度受上拉电阻器和电路电容(器件和布线电容)形成的低通滤波器的限制。

    LSF 针对双向开漏信号进行了优化。 对于单向 SPI 信号、TXU0304将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elbin:

    我同意克莱门斯的反馈。 有关各种串行接口的其他建议、请参阅应用手册。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、有什么办法可以使其工作、我们需要 SPI 在16MHz 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使其正常工作、请使用 TXU0304。

    如果使用 LSF0204、您必须使用更强的上拉电阻器。 但我怀疑您的处理器是否能够通过1.8V 电源接收16 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、我们将上拉电阻更改为1K (连接了波形)-频率现在为10MHz。

    在 LT 数据表中、它还提到了 SPI 接口、在最高支持的 SPI 速度下会是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大速度取决于 R 和 C。C 是电路板的一个属性;R 受器件的驱动强度限制。

    如果使用 TXU0304等缓冲转换器、则不会出现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elbin:

    LSF 依靠外部 RC 元件来形成转换边沿、从而进一步确定最大数据速率。 在您的应用中、Cload 似乎太高并且总体限制了 SPI 信号的带宽。 我建议使用缓冲转换器(TXU0304)、类似于 Clemens'建议的。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、在更改为1k 后从 CAN 获得响应(对于16MHz)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jack、下次将为 SPI 应用选择有源 LT、

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elbin:

    如果有任何其他问题、请告知我们。 我现在将结束该主题帖。

    此致、

    插孔