主题中讨论的其他器件:TXU0304、
工具与软件:
我们将使用 LSF0204RUTR。在我们的设计中、如果我的频率高于5MHz (to10Mhz)、我将无法从 CAN IC 获得任何响应、因此我们能够通过 SPI 与 CAN IC 进行通信、实现高达5MHz 的通信。
当我们探测 SPI 线路时、5V 侧的电压最高仅为2.4V。
我的处理器的最大灌电流能力是16mA、因此我不能将上拉电阻值缩减到很低的水平、电流值为2.2千欧。
有人能帮助我们继续前进吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将使用 LSF0204RUTR。在我们的设计中、如果我的频率高于5MHz (to10Mhz)、我将无法从 CAN IC 获得任何响应、因此我们能够通过 SPI 与 CAN IC 进行通信、实现高达5MHz 的通信。
当我们探测 SPI 线路时、5V 侧的电压最高仅为2.4V。
我的处理器的最大灌电流能力是16mA、因此我不能将上拉电阻值缩减到很低的水平、电流值为2.2千欧。
有人能帮助我们继续前进吗?