This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:输出波形振铃问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459104/sn74lv541a-output-waveform-ringing-issues

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS541

工具与软件:

您好!

自2017年以来、我们一直在产品中使用 SN74LV541APW、而不会出现任何问题。 但是、从2024年10月的量产批次开始、我们观察到不规则的输出波形振铃、这会导致应用中的运行故障。

主要详细信息:

  • 2024年10月之前的任何生产批次都没有出现此问题。
  • 这种振铃现象影响了我们产品的可靠性。

请协助我们调查以下事项:

  1. 可能导致这种行为的制造或材料方面的可能变化。
  2. 解决或防止问题的建议步骤或缓解措施。
  3. 我们需要提供的任何其他数据或分析。

本查询随附了波形样本和测试结果、演示了所观察到的振铃。

我们期待您迅速作出回应、帮助解决这一问题。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 Δv Δt 违反指定的 Δ V/Δ t 限制。 必须使用具有施密特触发输入的器件。

    不会替换 P2P。 仅当您将上拉电压更改为缓冲器的 VCC 时、SN74HCS541才会工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    自2017年以来、我们一直采用类似的应用配置进行大规模生产、但这种现象在2024年10月的大规模生产批次中很常见。 此振铃波形会影响应用程序的控制、导致无法按设计执行控制的问题。 我们还确认、当用批次②替换批次①时、问题不会发生。

    可能会出现振铃的①Chip 图像

    不太可能发生振铃的②Chip 图像

    此外、看看以下应用、应用手册指出不应超出输入转换时间、在最坏的情况下、钝化压摆率波形会导致振荡。


    https://www.ti.com/lit/an/scba004e/scba004e.pdf

    正如您所指出的、我所提供的电路图不符合指定的输入转换压摆率。 然而、自2017年以来大规模生产的应用并未出现这种振铃问题。

    此问题的原因可能是什么?
    请告诉我们是否对工厂、内部 IC 设计、4M 等有任何变化

    当然、我们将来会采取措施来解决压摆率问题、但我们需要澄清这一问题开始发生的原因。

    感谢您的合作。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LV541APW 于2023年4月停产。

    对于 SN74LV541APWR、在 PCN 中发布了一款全新的裸片  20230327003.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您是否知道导致新芯片和旧芯片之间振铃的原因? 如果 IC 设计有任何变化、请说明。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新芯片对慢边沿更敏感、即开始振荡的上升/下降速率更接近指定限值。