This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459111/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a

器件型号:SN74LVC4245A

工具与软件:

您好!

在参考 SN74LVC4245APWR 中、我们会注意到2个生产日期代码之间存在显著的差异。

在日期代码为2442时、VCC 上没有 ESD 保护二极管。

这些二极管的生产日期代码为1731

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新器件实际上是否用作收发器(即 DIR 开关方向)?

    新的器件也许可以实现 Ioff、即仅有源输出驱动高电平即可使能二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    但是、假设:

    -很遗憾,数据表中没有 Ioff

    -在数据表6.3 ESD 等级中, 它针对人体放电模型(HBM)编写了2000V 稳健,符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准,所有引脚。

    您认为所有 I/O 都必须具有 ESD 保护二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于连接到 VCC 且没有钳位二极管的引脚、使用(等效的)齐纳二极管实现正过压的 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣的克莱门斯,但为了不偏离我的目标,我怎么能不含糊地证明,这是正常的没有 ESD 保护二极管在 VCC 上,与日期代码2442虽然他们在日期代码1731上存在?因为没有官方文件解释这种差异,这种差异可以立即想到仿冒...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN#20221219007.1引入了一个全新的芯片。 保证的数据表限值没有变化、即建议的运行条件不允许电压高于 VCCx。

    但我同意这是我不会期望的一个变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    克莱门斯,这是非常有用的,感谢你的精确信息和你的心态,这是你不会期望的变化:)