This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459590/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108

工具与软件:

OE 引脚仅连接到 VCCA 电源引脚、Ω
可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电期间(当 VCCA 高于0V 但低于1.2V 时)、输出可能无法正常工作;因此、建议在上电期间将 OE 拉至低电平。

    如果您不关心上电期间的输出状态、则可以将 OE 直接连接至 VCCA。