Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AHC245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 主题中讨论的其他器件: SN74AHC245
工具与软件:
我使用 TXB0104作为放大来自 TFP2编程器的信号的缓冲器。 供电 Vcca=Vccb=3v3。
出于某种原因、TXB0104转换器将来自 TFP2侧的 TXRX 信号 HI 电平从3V3降低至1V、且在转换器之后它为低输出(因此不进行信号转换)。
OE 引脚直接连接到 Vcc。 是否有人知道为什么它会降低输出信号以及不提供输出信号?
P.S. TXRX 是双向信号