This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:缓冲 TXRX 信号问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AHC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465289/txb0104-buffering-txrx-signal-issue

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AHC245

工具与软件:

我使用 TXB0104作为放大来自 TFP2编程器的信号的缓冲器。 供电 Vcca=Vccb=3v3。
出于某种原因、TXB0104转换器将来自 TFP2侧的 TXRX 信号 HI 电平从3V3降低至1V、且在转换器之后它为低输出(因此不进行信号转换)。
OE 引脚直接连接到 Vcc。 是否有人知道为什么它会降低输出信号以及不提供输出信号?


P.S. TXRX 是双向信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器;它会降低信号的驱动强度。

    (如果没有方向信号、则无法使用双向缓冲器;这应该是收发器、例如 SN74AHC245。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    除了 Clemens 的注释外、不建议在该器件中使用外部上拉和下拉电阻、以免与内部4K 串联电阻发生争用。  

    此致、

    插孔