This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 支持的最大数据速率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465137/txs0108e-max-data-rate-supported-by-txs0108e

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

我们是否能够使用 TXS0108E 在数据速率为2Gbps 的情况下实现1.8V 至3.3V 的 MIPI 时钟和数据信号电压转换? 如果没有、您可以建议任何替代零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vin:

    此时、TXS0108E 将无法支持高于110Mbps 的数据速率。 对于如此高的速度、您可能需要查看差动端信号解决方案或其他高速时钟缓冲器。  

    此致、

    插孔