Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 工具与软件:
我们是否能够使用 TXS0108E 在数据速率为2Gbps 的情况下实现1.8V 至3.3V 的 MIPI 时钟和数据信号电压转换? 如果没有、您可以建议任何替代零件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.