This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:单稳态输入上升/下降阈值、上拉4K/40k 翻转、单稳态反冲

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465614/txs0108e-input-rising-falling-thresholds-for-one-shots-pull-up-4k-40k-flip-one-shot-kick-back

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

您好!

我正在 I2C 应用中使用 TSX0108E、并很难准确地了解行为是怎样的。

对于我的400kHz I2C 总线上拉计算等、必须了解 TXS0108E 是如何帮助(或抵消) I2C 性能的。

请澄清:

1) 1)当信号为"高电平"时、4K 上拉电阻就位。

当 I2C 器件开始将线路驱动为低电平时;
=>在哪个电压下、4K 上拉电阻会被40k 上拉电阻取代?

知道这一点后、就需要确定 I2C 器件是否能够将信号驱动至0.15V。

2)当 I2C 器件释放时、它的有源漏极-上拉;总线现在有一个非常慢地40k 上拉电阻、使得60pF I2C 总线上的上升时间太长。

从40k 上拉电阻翻转到4K 上拉电阻时、上升时间将得到极大改善。

=>在哪个电压下发生从40k 到4k 的上拉电阻翻转?


3) 3)当 I2C 器件开始下拉线路时;通道元件将在哪个电压下激活(例如小于10k Ω 左右)?
此时、随着电平转换器另一侧的上拉电阻(内部4k 或40k (?) 与任何外部上拉电阻器并联时、也开始通过导通元件推入电流、从而增加 I2C 驱动器的驱动要求。


4) 4)单稳态启动时的上升/下降电压阈值是什么;在将线路拉低几百毫伏的同时释放 I2C 驱动器。(瞬时从对侧上拉电阻上消除负载)


5)如果一侧的下降沿(或缓慢上升沿)触发单稳态:电平转换器另一侧产生的全摆幅输出是否会导致另一侧的单稳态(本例中为 I2C 驱动器侧)再次触发?

这非常重要、可帮助 I2C 总线迅速恢复转换器两侧的"高电平"、并为转换器两侧需要额外的外部上拉值而取消转换。

期待您尽快作出说明、

此致、
ZippZapp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、当检测到上升/下降沿开始时、会触发单稳态和开关上拉、接近  VCC 的30%/70%。 (未指定或保证该阈值。)

    传输晶体管在 GND 和 VCCA (较低电源电压)之间的所有电压下均处于运行状态。

    据我所知、单稳态只在一侧触发。 但通过开关连接意味着单稳态至少会部分影响两侧。

    通常、TXS 中不需要外部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ZippZapp、

    有关 TXS-Translators 器件工作方式的更多详细信息、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../scea044.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当用于将1.8V I2C 总线与一些1.8V I2C 器件扩展到容纳其他3.3V I2C 器件的3.3V I2C 段时:我仍不确定1.8V 总线上存在的 TSX0108E 如何影响本地1.8V I2C 总线段的性能、以及如何计算该总线上合理的上拉值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我阅读了本书、并对器件的工作原理有了一些一般性的了解、但也缺少了解其对 I2C 总线影响所要求和所需的所有详细信息。 我找不到 Vbias 从哪里来的解释。 我猜它实际上是 VCCA? 当栅极阈值大约为1V 且 VccA 为1.8V 时、我预计 低于~0.8V 驱动的电压将开启 N-FET 导通元件、使负载从 B 侧暴露于 A 侧驱动器(或相反)、然后在~0.54V (在 A 侧、如果反向、则为0.99V)达到30%电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 设计用于高速信号、但 μ C 不是高速信号。 仅在没有外部上拉电阻的情况下使用它就足够了。

    开关上拉和单稳态使一切变得非常非线性、很难计算。 我建议查看实际电路板上的波形。