Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
工具与软件:
您好!
我正在 I2C 应用中使用 TSX0108E、并很难准确地了解行为是怎样的。
对于我的400kHz I2C 总线上拉计算等、必须了解 TXS0108E 是如何帮助(或抵消) I2C 性能的。
请澄清:
1) 1)当信号为"高电平"时、4K 上拉电阻就位。
当 I2C 器件开始将线路驱动为低电平时;
=>在哪个电压下、4K 上拉电阻会被40k 上拉电阻取代?
知道这一点后、就需要确定 I2C 器件是否能够将信号驱动至0.15V。
2)当 I2C 器件释放时、它的有源漏极-上拉;总线现在有一个非常慢地40k 上拉电阻、使得60pF I2C 总线上的上升时间太长。
从40k 上拉电阻翻转到4K 上拉电阻时、上升时间将得到极大改善。
=>在哪个电压下发生从40k 到4k 的上拉电阻翻转?
3) 3)当 I2C 器件开始下拉线路时;通道元件将在哪个电压下激活(例如小于10k Ω 左右)?
此时、随着电平转换器另一侧的上拉电阻(内部4k 或40k (?) 与任何外部上拉电阻器并联时、也开始通过导通元件推入电流、从而增加 I2C 驱动器的驱动要求。
4) 4)单稳态启动时的上升/下降电压阈值是什么;在将线路拉低几百毫伏的同时释放 I2C 驱动器。(瞬时从对侧上拉电阻上消除负载)
5)如果一侧的下降沿(或缓慢上升沿)触发单稳态:电平转换器另一侧产生的全摆幅输出是否会导致另一侧的单稳态(本例中为 I2C 驱动器侧)再次触发?
这非常重要、可帮助 I2C 总线迅速恢复转换器两侧的"高电平"、并为转换器两侧需要额外的外部上拉值而取消转换。
期待您尽快作出说明、
此致、
ZippZapp