This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466960/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a

器件型号:SN74LVC4245A

工具与软件:

团队成员、您好!

我有一个应用、 想使用 SN74LVC4245A 电平转换器、而想将其用于双向应用。 但我也可能会在数据表中看到、有一个 DIR 引脚根据提供给 DIR 引脚的逻辑来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的流量。 所以、我的质询如下:

1.如何使用这种特殊的双向应用? 如果可使用它、则 DIR 引脚应采用什么逻辑? 根据下图、我的理解是我们需要控制 DIR 引脚的方向。 请建议您的意见。

 

2.另外,对于要进行电平转换的信号,我们是否需要添加任何保护电阻器,例如10K 欧姆,或者是否可以将这些信号直接连接到引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的协议是什么? 您如何知道数据流向哪个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到了这一点、我还在前面的消息中随附了 DIR 引脚功能表的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以、DIR 引脚选择方向。 您只能同时使用一个方向。

    2. CMOS 输入具有高阻抗; 10 kΩ 没有明显的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    再加上 Clemens 提到、如果您正在寻找没有 DIR 引脚且可检测信号方向的电平 转换器、我建议查看自动方向电压转换器 系列。

    此致、

    Josh