Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466960/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a
器件型号:SN74LVC4245A工具与软件:
团队成员、您好!
我有一个应用、 想使用 SN74LVC4245A 电平转换器、而想将其用于双向应用。 但我也可能会在数据表中看到、有一个 DIR 引脚根据提供给 DIR 引脚的逻辑来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的流量。 所以、我的质询如下:
1.如何使用这种特殊的双向应用? 如果可使用它、则 DIR 引脚应采用什么逻辑? 根据下图、我的理解是我们需要控制 DIR 引脚的方向。 请建议您的意见。

2.另外,对于要进行电平转换的信号,我们是否需要添加任何保护电阻器,例如10K 欧姆,或者是否可以将这些信号直接连接到引脚?