This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:开漏运行

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466607/tpld1202-open-drain-operation

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

嗨、  

我会遇到开漏输出问题。 我尤其希望 IO4上的2x NMOS 开漏设置和10kR 上拉电阻。  
我所做的是开漏输出不起作用、但是推挽1x 或2x 在同一引脚上正常工作。  
开漏设置(不起作用):

推拉设置(工作):


我一定是在做错事、对如何使开漏输出正常工作有什么想法吗? 在我测试的任何引脚上、开漏似乎都无法正常工作。 我使用1x2x 或4x 进行了测试、但所有设置都不起作用、我尝试使信号反相、 也使用不同的上拉值(并非这些设置中的任何一个都应该对运行产生影响)

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jan 让我和我的同事一起工作、看看这是否是一个错误。 我会给您一个回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    似乎你没有做错什么。  

    我们对此进行了测试、并在2X 开漏中观察到了相同的结果。

    1x 开漏始终会下拉、然后4X 开漏实际上会正常工作。

    我们不能完全确定正在发生什么,我们将努力深入探讨这一点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用4个开漏测试了 IO1和 IO2、但我需要这些引脚用于 I2C。 如果您找到 IO4开漏的解决方案、请告知我。