Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXS0108E-Q1, TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0204-Q1、、 TXS0108E
工具与软件:
我在我们的产品中将 TXS0108EQPWRQ1用于 CAN 收发器-微控制器通信线路、充当3.3V 至5V 的电平转换器。 该设备是专为卡车和公共汽车设计的远程信息处理单元。
我们收到了一些由于 CAN 通信故障而从现场返回的器件、在我们的故障排除过程中、我们发现 TXS0108EQPWRQ1 IC 有缺陷、组件上产生轻微热量。
只需在受影响的器件中更换 TXS0108EQPWRQ1 IC 即可解决问题。 什么原因可能导致此问题、我可以采取哪些步骤来防止此问题?
下面是所用的电路

添加了一些电压图比较、可提供更多见解。
黄色:TX
蓝色:Rx
使用 NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路端口 B 5V 图。

状态良好的 IC 的 CAN1 TX 和 RX 的端口 B 5V 图。

端口 A 具有 NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

CAN1 TX 和 RX 线端口 A 3.3V 图( IC 良好)。