This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:器件故障:TXS0108EQPWRQ1故障

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXS0108E-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461418/txs0108e-q1-part-failure-txs0108eqpwrq1-failure

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0204-Q1、、 TXS0108E

工具与软件:

我在我们的产品中将 TXS0108EQPWRQ1用于 CAN 收发器-微控制器通信线路、充当3.3V 至5V 的电平转换器。 该设备是专为卡车和公共汽车设计的远程信息处理单元。

我们收到了一些由于 CAN 通信故障而从现场返回的器件、在我们的故障排除过程中、我们发现 TXS0108EQPWRQ1 IC 有缺陷、组件上产生轻微热量。

只需在受影响的器件中更换 TXS0108EQPWRQ1 IC 即可解决问题。 什么原因可能导致此问题、我可以采取哪些步骤来防止此问题?

下面是所用的电路  

             

添加了一些电压图比较、可提供更多见解。  

黄色:TX

蓝色:Rx

使用  NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路端口 B 5V 图。

 状态良好的 IC 的 CAN1 TX 和 RX 的端口 B 5V 图。

端口 A 具有  NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

CAN1 TX 和 RX 线端口 A 3.3V 图(  IC 良好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是具有边缘加速器的无源开关。 数据线上的噪声或振铃可能会错误地触发边缘加速器并导致振荡。 长布线/电缆会增加风险。

    对于单向信号、更稳健的解决方案是使用单向转换器(如 TXU0204-Q1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    以下是我们设计中从电平转换器端口到 IC 的布线长度:

    从 MCU 到 TXS 端口 B 的 TX 迹线长度:29.5mm
    从 MCU 到 TXS 端口 B 的 Rx 布线长度:24.38mm
    从 CAN 到 TXS 端口 A 的 TX 迹线长度:4.7mm
    从 CAN 到 TXS 端口 B 的 Rx 迹线长度:2.18mm
    您能否就这些布线长度是否在建议范围内发表评论?

    此外、您是否可以建议使用 TXS0108E-Q1的任何单向插入式替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些长度看起来不错。

    不会替换 P2P。

    上面的原理图不完整;是否有任何其他元件连接到这八条线路上?

    波形显示存在振荡。 请放大一些实际的数据传输、以便查看振荡开始的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在现场器件中、只有2条线路连接到 CAN 1。
    然而、还为 CAN 2配置了另外2条线路。  

    这是其原理图:   

     

    它类似于 CAN 1。 此处是已共享的图形的缩放版本。

    使用 NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路端口 B 5V 图。

    端口 A 具有 NG IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

    CAN1 TX 和 RX 线端口 A 3.3V 图(IC 良好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、采样率太慢而看不到实际波形。 请使用示波器能够达到的最大采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加在 IC 损坏的情况下绘制的示波器图形、采样率从1秒到5纳秒。

    使用  NG  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路端口 B 5V 图。

    小于1秒。

    10us。

    5ns。(这是我们的示波器的最大采样率)

    端口 A 具有  NG  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

    小于1秒。

    10us。

    5ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队将于今天的美国假期结束、因此将延迟回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有图像均显示相同的采样率(100kSa/s)。 要更改采样率、您必须在采集运行时调整水平刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 DSO 的采样率最高、为2GSa/s 我将 OK IC 和 NG IC 的图表附加在此范围内。

    黄色:TX

    蓝色:Rx

    CAN1 TX 和 RX 线端口 B 5V 图(带)  NG  IC。

    时分:20ns、采样率为2GSa/s

    具有  OK  IC 的 CAN1 TX 和 RX 的端口 B 5V 图。

    时分:20ns、采样率为2GSa/s

    CAN1 TX 和 RX 线端口 B 5V 图(带)  NG  IC。

    时分:5nS、采样率为2GSa/s

    CAN1 TX 和 RX 线端口 B 5V 图(带)  好的  IC。

    时分:5nS、采样率为2GSa/s

    端口 A 具有 NG  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

    时分:20ns、采样率为2GSa/s

    具有  OK  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路的端口 A 3.3V 图。

    时分:20ns、采样率为2GSa/s

    端口 A 具有 NG  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线的3.3V 图。

    时分:5nS、采样率为2GSa/s

    具有  OK  IC 的 CAN1 TX 和 RX 线路的端口 A 3.3V 图。

    时分:5nS、采样率为2GSa/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是常规的振荡、通常是由信号线上的电容或电感引起的。

    TXS 和 MCU 之间的信号线上是否有任何元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、MCU 和 TXS 直接连接;它们之间没有组件。

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认这只在一个或多个电路板上看到? 这可能是由于短焊或不正确的焊接而导致该单个器件损坏。 只是想排除这种可能性、然后再进一步分析。 我没有看到 TXS0108E 的原理图有任何直接问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack Guan:  

    我们会在 多个器件上遇到此问题、尤其是在现场使用的器件、这些器件会出现故障并因此问题被发回给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加的波形似乎表示噪声、而不是 NG 和 OK 器件之间的实际转换操作(波形特性似乎指示串扰)。 在电平转换期间我们是否也有其他波形进行比较?  

    我发现奇怪的是、有关这方面的 RC 时间非常慢。 我们能否检查输入是否遵循数据表中的输入转换速率要求?  



    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 数据转换和 OK IC 的传输

    我附加了一个图表、以供您理解。 图形中的行表示:

    黄色:端口 A 的 TX (3V 侧)
    蓝色:端口 B 的 TX (5V 侧)
    绿色:端口 A 的 Rx (3V 侧)
    红色:端口 B 的 Rx (5V 侧)


    我希望您能轻松理解此图。

    在此、我还要附上340nS 波形的上升和下降时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供功能正常的 IC 的波形。 这些与 NG 单元如何比较、两个电路板(NG 与 OK IC)之间有何不同? 对于固定方向转换应用、通常建议使用固定方向转换器。 在您的情况下、TXU0204-Q1将是非常合适的器件(还具有施密特触发输入、因此不易受到噪声的影响)。  

    此致、

    插孔