This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:VCCA 和 VCCB0、B1是否可以同时上电?

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469104/txs02612-can-vcca-and-vccb0-b1-be-power-up-at-the-same-time

器件型号:TXS02612

工具与软件:

尊敬的逻辑支持成员:

我是一名日本经销商的 FAE。
我们的一个客户问我关于电源定序的问题。

其中会显示"仅在施加 VCCA 电源后才应用 VCCB0和 VCCB1。"
可以通过简化架构同时为 VCCA 和 VCCB 供电吗?
此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    如果 VCCA/VCCB 同时上升、也不用担心。 唯一的问题是如果 VCCB 首先斜升、由于内部控制电路以 VCCA 为基准、这可能导致输出出现干扰。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack-San:

    感谢您的答复。

    我听从了您的意见、并向客户提供了反馈。

    我告诉他们、同步上电序列没有问题、
    但用户应十分小心、因为如果先给 VCCB 端口供电、可能会出现问题。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack-San:

    感谢您的支持。

    我们还收到了来自同一位客户的其他问题。

    1.对于该客户、同时启用 VCCA (1.8V)和 VCCB (3.3V)。
    由于具有软启动功能、VCCA 和 VCCB 直流/直流转换器也需要2.7ms 的时间才能启动。
    因此、VCCB 比 VCCA 提前大约0.8ms 达到1.1V。
    "VCCB"启动速度更快、但使用它是否有任何问题?

    我附加了一个上电顺序图。

    2.如果1中的上电顺序是 NG、那么理解将发生操作错误但不是故障是正确的吗?

    e2e 论坛指出会发生干扰。
    如果 VCCA 较早启动、那么在以1.1V 的最低工作电压启动后运行是否存在任何问题?

    此致、
    由山浩明

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    如果1中的上电顺序为 NG、了解出现操作错误但不是故障是否正确?

    是的、可能会发生干扰-请注意、仅在 VCCB 在 VCCA 之前斜升的时间窗口内、并且一旦两个电源都完全斜升、即可预期正常运行。  

    如果 VCCA 更早地启动、那么在最低工作电压1.1V 开始运行后是否存在任何问题?

     在跨 PVT-进行测试期间、对该器件的验证未涵盖该转角、然而、最佳实践是仅在 VCCA/VCCBx 完全斜升后才开始运行。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack-San:

    感谢您的支持。

    在对 PVT 进行测试期间、对该器件的验证未涵盖该角落。
    因此、我们不知道在电源序列的大规模生产中会发生什么情况、其中 VCCB 首先导通、
    因此、我们要求客户遵守数据表中的"上电注意事项"。

    我们建议电源 FAE 延迟软启动、以便可以首先开启 VCCA。


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    我之前对于"未涵盖的测试"部分的注释是关于 VCCA 超过1.1V 后立即尝试转换操作、最终稳定在1.8V 的情况。  

    但是、对于这种情况:

    因此、我们不知道在电源序列中先打开 VCCB 时、大规模生产将会发生什么情况

    如果 VCCB 在 VCCA 之前斜升、由于内部控制电路以 VCCA 为基准、因此预计会出现干扰(请注意、这些干扰仅在此斜升期间才普遍存在)。 一旦两个电源都斜升、干扰就会得到缓解。 如果客户在斜升期间不担心干扰、则可以在该状态下使用该器件)。  

    如果我以不同的方式理解您的疑虑、请告诉我。  

    此致、

    插孔