This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:触发器的时序信息

Guru**** 2755925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471118/tpld1201-timing-infromation-of-flip-folps

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

请告诉我你的意见,我的问题如下。

问题1。 您能否向我提供有关最小设置(tsup)的时序信息

触发器相对于时钟的保持(阈值)时间。

问题2: 您能否向我提供有关最小输出保持(TO-hld)的时序信息

和触发器相对于时钟的输出延迟(TDL)时间。

问题3。 您能否向我提供有关最小设置(tsup)的时序信息

延迟/计数器相对于时钟的保持(阈值)时间。

问题4。 您能否向我提供有关最小输出保持(TO-hld)的时序信息

和输出延迟(TDL)相对于时钟的延迟/转换时间。

Q5您能向我提供 OSCx 输出之间的最大偏斜吗?

 

我提出这些问题的原因是我担心我的设计中存在随附的时序误差。

该电路是一个检测输入边沿并形成任意延迟单次触发脉冲的简单示例。

触发器和延迟模块是相同的时钟域、但位于不同的时钟树上。

如果牵引时钟树有很大的偏斜、则存在时序违规的风险、从而导致不可预测的错误。

这种错误可能偶然发生并且很难识别。

因此、我希望在设计阶段消除此类风险。

 

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    我来咨询我们的系统团队、看看我们是否有这些数据。 我确实同意将其包含在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔伯特-桑

    感谢您的反馈。

    请为我检查它。

    我在数据表中找不到这些时序参数。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    我们正在与设计团队合作获取这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔伯特-桑

    感谢您提供状态更新。

    我期待着得到答案。

    Mita