This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:VCC 范围有任何容差?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476582/sn74avc1t45-vcc-range-have-any-tolerance

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在设计中使用了 SN74AVC1T45。

我们的产品说明书建议的 Vcc 范围是1.2V - 3.6V。

我们之前说过芯片可以支持1.2V 转换、但建议的最小范围仅为1.2V、但我们知道大部分电压来自直流/直流开关电源、  在实际测试中会产生波纹或有一点 Vout 容差。

因此在本例中、我的客户目前测得 VccB 上的1.2V 实际上为1.17V、他们想知道我们的规格  对于这个最小1.2V 建议是否具有任何容差范围?  

如果 Vccb 施加1.17V 电压、将会有任何顾虑或建议?

谢谢!
此致!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在容差。 请改用 SN74AXC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    AVC1T45的规格是在 VCC 1.2V 至3.6V 之间运行。 如果 VCC 超出这些数值、我们无法保证性能。

    正如 Clemens 建议的、我会  改用 SN74AXC1T45。 它支持低至0.65V 的电源电压

    此致、

    Josh