This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:输出电流

Guru**** 2977000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1478924/sn74lvc07a-output-current

器件型号:SN74LVC07A
Thread 中讨论的其他器件:TPL7407LA

工具与软件:

团队成员、您好!

对于此逻辑的输出电流、它是峰值还是直流值?

如果是直流值、那么峰值又如何? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以连接到最高约70 pF 的容性负载。 否则、峰值与直流值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 下面是电机驱动控制系统的测试。

    您可以看到最大值 电流高达54.33mA、超出50mA 规格。 然而、自此项目3年前发布上市以来、该器件没有任何客户退货。 客户希望确保此测试波形是否有问题。 谢谢。    

    此应用用于 LED 驱动、如下方电路所示。 VPU=、IC 的 VCC = 3.3V

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 mA 限值适用于最坏的情况、并考虑了温度极值和制造变化。

    但是、在限值或超出限值的情况下运行可能会使器件性能下降、而且不能保证。 考虑并联使用两个输出(但请注意 GND 引脚电流限制)、或者使用更强的驱动器(如 TPL7407LA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢。 50mA 是规格上的持续电流。 不过、您是否能够提供具有 TI 能够保证的持续时间的峰值电流规格? 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    总之、我的第一个答案中已经对此进行了解答。