This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:SN74HC08 관련 문의

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483163/sn74hc08-sn74hc08

器件型号:SN74HC08

工具与软件:

안녕하세요 μ A

넥스콘테크 구매팀 함영일입니다 μ A。

기존 Arrow사로부터 SN74HC08DRE4 자재를 구매하여 사용했으나 Ω、금번 추가 발주를량 산출됨에 따라 발주를 진행코자 했으나 Ω  

해당(SN74HC08DRE4)자재가 단종이라는 통보를 받았으며이후 대체품으로 SN74HC08DRG4 사용가능하다는 안내를 받았으나

자재 형명 상이(고객사 미승인)로 인해 사용이 불가한 상황입니다。

 

하기 사항에 대해 확인 요청드리오니 지급 확인 대응 부탁드리겠습니다 μ A。

 

SN74HC08DRE4社 및 Arrow社 보유 재고 수랑 확인 要主页

2. SN74HC08DRE4→SN74HC08DRG4 대체 사용 가능으로 확인 주셨습니다만 Ω、형명이 다른 이유에 대해 상세 설명 및 자재 비교 자료 Ω

3. SN74HC08DRE4、SN74HC08DRG4 외관 비교 사진 및 각각의 자재에 대한 产品说明书 자료 요청

 

기타 문의사항은 회신 또는 유선연락 주시기 바랍니다 μ A。

감사합니다 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 PDN 20210125004.3中宣布停止使用 SN74HC08DRE4。

    1. 任何地方都没有任何库存。 所有剩余库存现在均作为 SN74HC08DRG4出售。
    2. "e4"表示 NiPdAu 铅涂层;"G4"表示 NiPdAu 铅涂层和"绿色"模压混合物(不含溴或锑)。 请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?
      请注意、所有器件(SN74HC08DR、 SN74HC08DRG4、 SN74HC08DRE4)实际上都使用"绿色"塑封。  
    3. 它们是相同的。 这是没有区别的。