This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:原理图审阅和相关问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1482662/lsf0204-schematic-review-and-relevant-question

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否查看客户的原理图并查看以下有关其用法的问题?

用法:

它们使用两个电源为 Vref_A (1.8V DSP)、EN 和 Vref_B (3.3V MCU IO)供电

使能引脚电压由3.3V MCU IO 的电阻分压器设置、与为 V_REF B 供电的电源相同

当使能引脚为低电平(由 MCU 内部逻辑控制)时、它们希望将 A 至 B 通道控制为高阻态状态、因为 MCU_P3.3V 无法在其应用中断电。

他们是否可以这样使用 LSF0204?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚可耐受过压并可使用3.3V 电压驱动

    线路上的总上拉电流约为7 mA。 您的器件能够驱动该器件吗?

    TXU0304更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    为清楚起见、如果两个电源可以输出7mA 电流并使用3.3V 信号直接驱动 EN 引脚、您认为电流原理图没有问题?

    谢谢!

    Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不是关于电源、而是关于两个 SPI 器件(主器件和从器件)。 它们的 SPI 引脚的驱动强度必须至少为7 mA;特别是一个1.8V 器件有可能在这个方面有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我懂了。

    如果1.8V SPI 引脚可以驱动7mA 电流、他们的原理图和配置是否有问题?

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    TXU0x04也可以在这里实现、这与 Clemens 的建议类似。 如果改为实施、则可以移除 I/O 上的所有外部上拉电阻、并且 OE 引脚能够以 VCCA 或 VCCB 为基准。 这将有助于简化设计并减少 BOM、同时为此应用提供比 LSF0204的额外直流驱动强度。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack 和 Clemens:

    由于客户已在其电路板中放置 LSF0204、因此他们可能不会更改为 TXU0X04。

    根据您的建议、客户修改了原理图、如下所示、您能帮助检查他们的原理图吗?

    还有一个问题是:

    当 V_REF B 通电而 V_REF A 未通电时、数据通道中的状态如何? EN 引脚是否仍可用于控制数据传输?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    EN 不应偏置到 VREFA 电压以上、以确保通道 FET 具有适当的偏置。 在这种情况下、需要将 EN 引脚偏置到 DS_P1V8。

    当 V_REF B 通电且 V_REF A 未通电时、数据通道中的状态是什么? EN 引脚是否仍可用于控制数据传输?[/QUOT]

    是的、如果偏置为高电平、EN 上的电压仍会启用器件、并且可能会影响 ch FET。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我现在感到困惑。

    Clemens 表示 EN 引脚可以承受3.3V IO、因此我建议客户直接将其与 MCU 3.3V IO 连接。

    我们可以用3.3V 连接 EN 引脚吗?

    是的、如果偏置为高电平、EN 上的电压仍然能够启用器件、并且可能影响通道 FET

    即使仅为 V_REF B 供电?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LSF010x 器件、EN 将是偏置电压的模拟输入。
    对于 LSF0204、EN 是纯数字输入、可接受高达5.5V

    在任何情况下、要断开两侧、必须将 EN 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户现在直接将 EN 设为1.8V Vref_A

    当它们仅为 Vref_B 供电至3.3V 时、它们在 Vref_A 中看到0.65V 电压、这是什么原因? 将 EN 引脚连接到3.3V IO 时、0.65V 是否仍然存在?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了禁用 I/O、必须将 EN 拉至低电平。 您可以为 EN 使用3.3V 信号(当1.8V 电源断电时、该信号切换到0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    他们担心的是、当 Vref_A 未通电且 Vref_B 通电时、存在0.65V 电压。

    您能解释一下这个现象吗?

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、有一个小电流流入 Vref_B、从 Vref_A 流出 此电流可以为 C281充电。

    为防止这种情况、EN 必须强制为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    这是在 EN 上测量的电压、因为 EN 和 VREFB 之间的内部连接允许器件正确执行转换。 正如 Clemens'建议的那样、需要将 EN 引脚驱动至0V、即开漏驱动器、以有效地禁用器件。  

    此致、

    插孔