主题中讨论的其他器件: TXU0304
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否查看客户的原理图并查看以下有关其用法的问题?
用法:
它们使用两个电源为 Vref_A (1.8V DSP)、EN 和 Vref_B (3.3V MCU IO)供电
使能引脚电压由3.3V MCU IO 的电阻分压器设置、与为 V_REF B 供电的电源相同
当使能引脚为低电平(由 MCU 内部逻辑控制)时、它们希望将 A 至 B 通道控制为高阻态状态、因为 MCU_P3.3V 无法在其应用中断电。
他们是否可以这样使用 LSF0204?
谢谢!
Yishan Chen