This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:是否可以使用 DRV8316-Q1驱动3个独立的半桥(而不是3相 BLDC 电机)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316-Q1, DRV8316, DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483138/drv8316-q1-is-it-possible-to-use-drv8316-q1-to-drive-3-separate-half-bridges-instead-of-a-3-phase-bldc-motor

器件型号:DRV8316-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8316DRV8343-Q1

工具与软件:

您好!

在我们当前的项目中、我们正在考虑 DRV8316-Q1 用作三个独立半桥的潜在驱动器、因为其在中很适用 尺寸、PWM 频率、输出电流和输入电压要求 . 我们计划使用 3 PWM 控制模式 如何将 FET 作为单独的半桥进行操作。

您能否确认是否有任何会阻止 DRV8316-Q1以这种方式运行的限制或约束? 对于此配置中的操作、是否存在任何我们应该注意的问题?

期待您的见解。

谢谢。

Bach Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bach、

    DRV8316是一款集成式 MOSGFET 驱动器、因此您需要将电机相位连接到 OUTx 引脚、而不是半桥。 这是否适合您的应用? 负载/应用是什么?  

    3x 逻辑的工作原理如下面的真值表所述:

    如果您想驱动半桥、可以使用我们的栅极驱动器。 例如 DRV8343-Q1。
    请告诉我们您的应用对电机电压和电流的要求。 此外、此项目的时间线/SOP 是什么?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Askhay:

    很抱歉混淆。 我知道半桥是集成的。 我真正想问的是、是否可以单独驱动全部这3个半桥、然后可以使用这些 OUT 引脚来控制3个不同的线圈/螺线管、而不是使用三相电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bach、

    感谢您的澄清。 我看不出这种操作有什么问题。 但是、我想在内部与我的团队核实一个相位上的过流是否会在全部三个相位都达到高阻态或者仅仅是受影响的相位。

    我将在星期二之前提供最新情况。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、

    我期待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bach、

    一个阶段中的 OCP 会影响全部三个阶段。 因此、您可以使用独立驱动器、但需要禁用保护。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay。