主题中讨论的其他器件: DRV8316、 DRV8343-Q1
工具与软件:
您好!
在我们当前的项目中、我们正在考虑 DRV8316-Q1 用作三个独立半桥的潜在驱动器、因为其在中很适用 尺寸、PWM 频率、输出电流和输入电压要求 . 我们计划使用 3 PWM 控制模式 如何将 FET 作为单独的半桥进行操作。
您能否确认是否有任何会阻止 DRV8316-Q1以这种方式运行的限制或约束? 对于此配置中的操作、是否存在任何我们应该注意的问题?
期待您的见解。
谢谢。
Bach Le
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在我们当前的项目中、我们正在考虑 DRV8316-Q1 用作三个独立半桥的潜在驱动器、因为其在中很适用 尺寸、PWM 频率、输出电流和输入电压要求 . 我们计划使用 3 PWM 控制模式 如何将 FET 作为单独的半桥进行操作。
您能否确认是否有任何会阻止 DRV8316-Q1以这种方式运行的限制或约束? 对于此配置中的操作、是否存在任何我们应该注意的问题?
期待您的见解。
谢谢。
Bach Le
嗨、Bach、
DRV8316是一款集成式 MOSGFET 驱动器、因此您需要将电机相位连接到 OUTx 引脚、而不是半桥。 这是否适合您的应用? 负载/应用是什么?
3x 逻辑的工作原理如下面的真值表所述:

如果您想驱动半桥、可以使用我们的栅极驱动器。 例如 DRV8343-Q1。
请告诉我们您的应用对电机电压和电流的要求。 此外、此项目的时间线/SOP 是什么?
此致!
Akshay