请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8300U工具与软件:
您好!
产品中使用 DRV8300U 的演示。 使用 TK100E10N1,S1X Toshiba、2个 MOSFET 并联用于6个 MOSFET 桥的每一部分。
当相电流 超过30A 时、驱动器 IC 和 MOSFET 会立即发生故障。 在查看原理图和提出错误建议时需要帮助。
请为我启用私有模式以发送原理图。
栅极信号如下所示。


测量的死区 为1usec。
谢谢!
Anil