This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300U:当相电流超过30A 时、驱动 IC 和 MOSFET 失败

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484909/drv8300u-drive-ic-and-mosfet-fails-when-phase-current-is-more-than-30a

主题中讨论的其他器件:DRV8300U

工具与软件:

您好!

 产品中使用 DRV8300U 的演示。 使用 TK100E10N1,S1X Toshiba、2个 MOSFET 并联用于6个 MOSFET 桥的每一部分。

当相电流 超过30A 时、驱动器 IC 和 MOSFET 会立即发生故障。  在查看原理图和提出错误建议时需要帮助。

请为我启用私有模式以发送原理图。

栅极信号如下所示。

测量的死区  为1usec。

谢谢!

Anil