This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:通过并联连接运行多个电机

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484370/drv8305-running-multiple-motors-on-parallel-connection

器件型号:DRV8305

工具与软件:

您好!

我想运行5个电机、每个电机消耗大约200mA 的电流、并且具有并联结构、这样每个电机可以承受24V 的电压。

DRV8305。

PS:每个电机以相同的转速和电压运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、只需确保 DRV8305的 IDRIVE 设置提供足够的电流来驱动所选 MOSFET 的栅极。

    查看所选 MOSFET 的 Qg 非常重要、从而了解需要多少栅极驱动电流、以及确保 MOSFET 在运行期间不会变得过热。

    请参阅此应用、了解如何并联使用电机。 虽然本文中的器件不同、但一般建议 仍然可以为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8305.pdf

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、通常建议每个电机使用一个驱动器、但如果无法做到这一点、您可以了解如何为它们进行并联接。 我不太熟悉这种设置、因此并联电机配置的帮助有限

    谢谢!

    Joseph