请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 工具与软件:
您好!
我想运行5个电机、每个电机消耗大约200mA 的电流、并且具有并联结构、这样每个电机可以承受24V 的电压。
DRV8305。
PS:每个电机以相同的转速和电压运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是可能的、只需确保 DRV8305的 IDRIVE 设置提供足够的电流来驱动所选 MOSFET 的栅极。
查看所选 MOSFET 的 Qg 非常重要、从而了解需要多少栅极驱动电流、以及确保 MOSFET 在运行期间不会变得过热。
请参阅此应用、了解如何并联使用电机。 虽然本文中的器件不同、但一般建议 仍然可以为您提供帮助。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8305.pdf
谢谢!
Joseph