主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137、、 DRV7308
工具与软件:
大家好、支持团队所有人。
我尝试使用 DRV7308EVM+LAUNCHXL-F2800137以低 VM 电压运行。
但是、我无法旋转电机。
当我在调试模式下检查源代码的控制过程时、似乎卡在等待某些处理的状态。
EVM 集的最低输入电压是多少?
目前 VM 电压为30V。
如果您能提供一些建议、我将不胜感激。
此致、
Higa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、支持团队所有人。
我尝试使用 DRV7308EVM+LAUNCHXL-F2800137以低 VM 电压运行。
但是、我无法旋转电机。
当我在调试模式下检查源代码的控制过程时、似乎卡在等待某些处理的状态。
EVM 集的最低输入电压是多少?
目前 VM 电压为30V。
如果您能提供一些建议、我将不胜感激。
此致、
Higa
尊敬的 Higa-San:
感谢您发送编修! 您是否使用产品页面上提供的固件在 Code Composer Studio 上运行?
是否在 FAULT_Motor UNION 中将欠压故障位设置为1?
DRV7308参考设计的固件与 EVM 固件非常相似、因此该设计指南的第3.3.4节开始的指导可用作 EVM 固件 https://www.ti.com/lit/ug/tiduf77/tiduf77.pdf?ts = 1741731125231的参考
此致、
Anthony Lodi